This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:CC2650非 RTOS 编程?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/665007/ccs-cc2650moda-cc2650-no-rtos-programming

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、当我查看论坛时、我看到 了 e2e.ti.com/.../2311056 

我想在 cc2650中使用 RTC 的低功耗模式。 但是、在 ti-RTOS 中它很复杂。 我可以使用非 RTOS 执行此操作吗? 我已经下载了 cc13x0 SDK 并在 CCS 上打开它、当我想对我的 cc2650 Launchpad 进行编程时、它并不能全部工作。 没有 ti-RTOS 的任何对 cc2650进行编程的方法?  

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC13x0 SDK 不适用于 CC2650器件、您应使用 BLE Stack SDK 2.2.1 (www.ti.com/.../BLE-STACK)。 CC2650没有实际的 NoRTOS 示例(我假设您拥有 CC13x0 SDK 中提供的 NoRTOS 版本)。 但是、我希望您可以通过从源代码中添加和编译 NoRTOS 来运行它。

    除此之外、您希望将 RTC 用于什么用途? 您是否了解过使用 TI-RTOS 模块时钟/计时器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    因此,是否可以在没有 ti-RTOS 的情况下对 cc2650进行编程? 我想使用 RTC 来唤醒每24小时的设备、读取电池电量。 电压(作为 batt_monitor)。 在使用 RTC 非常复杂的 TI-RTOS 中、我看到我需要非 RTOS 软件。 我不知道应该怎么做。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用任何射频堆栈? 在这种情况下、您至少需要运行 NoRTOS、在大多数情况下还需要运行 TI-RTOS。 在这两者之间、设置 RTC 的复杂性是相似的。 您可以尝试使用 RTC 的通道1-2、如下 所述:dev.ti.com/.../Timer.html

    但是、请注意、本文档适用于的内核版本比 BLE SDK 2.2.1堆栈中提供的版本更高、因此我不保证它能够正常工作(查看内核源代码、我猜它的工作方式是相同的)。