This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:TPS62730和 CC2541以及电池读数

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TPS62730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/664820/cc2541dk-mini-tps62730-and-cc2541-and-battery-reading

器件型号:CC2541DK-MINI
主题中讨论的其他器件:CC2541TPS62730

大家好、

在 cc2541密钥卡中、直流/直流稳压器 TPS62730是否为 cc2541提供2.1V (固定电压)?

那么、在密钥卡应用中实现的电池服务实际上读取了什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vito:

    此主题对电池服务的工作原理有了很好的解释: e2e.ti.com/.../480525
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vito:

    TPS62730具有旁路功能、电池电压直接馈送到 CC2541。 这是因为电源电压始终处于 CC2541的工作范围内。

    当 CC2541处于有效运行状态时、TPS62730将电压调节至2.1V。这会提高效率、因为 CC2541否则会通过内部 LDO 调节电源电压。 然而、当 CC2541进入低功耗模式时、稳压器被置于旁路模式、从而移除25uA 的静态电流。

    同样、当电池电压测量完成时、稳压器会旁路、因此 CC2541 ADC 可以测量实际电池电压。

    谢谢、
    Fredrik