This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:能否对 MSP432P401R 进行编程以使用 Energia 实现蓝牙?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, ENERGIA, CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/663178/boostxl-cc2650ma-can-i-program-the-msp432p401r-to-use-bluetooth-using-energia

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP432P401RCC2650CC2650MODA

大家好、我有 BOOSTXL-CC2650MA 和 MSP432P401R Launchpad、可以使用 Energia.nu 进行编程

对于新开发人员而言、更易于理解代码并与 Energia.nu 配合使用。

我想知道是否有办法将 BOOSTXL-CC2650MA 和 MSP432P401R 与 Energia (类似于使用 Energia 的库)配合使用

我阅读了有关 BLE.h 的内容、但我认为 Energia 不再受支持。

在 advace 中谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

     CC2650 BoosterPack 可与 Energia 上提供的 BLE 库配合使用。 该 BoosterPack 支持 MSP432P401R 板。 实际上 、它与 CC2650一起显示在 Energia BLE Libraries 页面的图片中!

    此致、

     Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Bob。 但是…

    "Energia 1.6.10E18不再支持 CC2650 SensorTag。
    由于缺乏 BLE 支持、CC2650已从 Energia 中移除、而由于 BLE 堆栈的许可问题、无法启用 BLE 支持。"

    因此、我无法使用 Energia 进行转移。

    我需要使用 BLE 器件(CC2650 BoosterPack)和 MSP432P401R、我在 CCS 上构建和调试插槽 SDK 的零项目示例、 但很难理解代码、我只需将数据(int、string、array)从应用程序(智能手机)发送到电路板(MSP432 Launchpad)即可。

    您能否为我提供使用 CC2650 BoosterPack 和 MSP432P401R 的任何简单示例?

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、
    我回顾了 E2E 帖子、其中提到了您必须阅读的 BLE 许可。 我需要向 CC2650组中的某个人进一步讨论这一点、因为我在 MSP432应用组中、无法评论他们的许可。

    此致、
    Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、

    为了澄清这一点、Energia 支持 CC2650MODA BoosterPack。 SensorTag 不是。

    您可以在此处找到更多信息以及入门材料: energia.nu/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步补充 Evan 的回复、CC2650MODA 在网络处理器配置下运行 BLE 堆栈、而 Energia 应用和库在外部 MCU (例如 MSP432)上运行。

    如果您需要一个简单的应用程序来与手机进行交互、我建议使用基于 BLE 堆栈的 Project Zero、并在我们的 SimpleLink Academy 培训模块中进行进一步说明。 BLE 论坛中的固定 BLE 和入门常见问题解答中提供了更多详细信息。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SImplink Academy 运行良好。

    >>为了澄清这一点,Energia 支持 CC2650MODA BoosterPack。
    为了验证、如果您想保持这条路线、请在 Energia 1.6.10E18中构建两个 BLE 示例((SerialOverBLE 和 BLEInputOutput)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>但很难理解代码,  

    BTW、借助 Energia18和 CCS7、您可以将.ino sketch 文件(在本例中为 MSP432)导入到 CCSv7 (制作本地副本)并进行分步调试。  

    完成任何.sketch 修改后、您可以将.ino 文件单独移回 Energia。

    请参阅下面的 Blink 示例屏幕截图(CCS Simple 或 Not)。