This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:无法使用带有 cc1350的简单双外设示例的 btool 读取多个字节。

Guru**** 2562340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/663849/cc1350-cannot-able-to-read-multiple-bytes-using-btool-with-simple-ble-peripheral-example-of-cc1350

器件型号:CC1350
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

大家好、

我在 Simplelink_cc1350_1_50_00_08中获取了简单外设的示例代码。

IAM 无法读取 BTool 中的多个字节,但能够 读取 BTool 中的单字节。

注意: IAM 也无法在 B-tool 中写入多个字节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    根据错误消息、您需要先进行身份验证(配对/绑定)、然后才能与该特征进行交互。 您可以在 BLE-Stack 用户指南中阅读有关身份验证过程的更多信息。

    (或者、您可以在 simple_peripheral 示例中更改特征的属性。)