This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:可实现10年以上纽扣电池寿命的星型网络参考设计问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TS5A3160, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/663776/cc2541-star-networks-enabling-10-year-coin-cell-battery-life-ref-design-questions

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: TS5A3160TPS62740

您好!

最近、我发现以下参考设计可延长电池寿命。

www.ti.com/.../tida-00374

我计划在我的应用中使用 CC2541。

我的问题如下:

问题1. 我应该在 TS5A3160之后立即使用降压转换器(如 TPS62740)吗? 我提出的原因是、(如果我记得正确)、CC2541具有内部稳压器、任何高于2V 的电压都会以热量的形式消散。 那么、我猜、如果我使用该降压转换器、我可以节省更多功率吗? 或任何其他好处?

问题2. 如果我应该使用 TPS62740、那么我应该设置什么电压电平? 我知道、根据 CC2541数据表、它的工作电压介于2V 至3.6V 之间。 对于 TPS62740、我应该将其设置为2V、还是应该将垃圾放在更高的位置、例如2.1V 或2.2V?

谢谢你。

此致、