This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:Android 的 CC2541距离问题-定制板

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/620232/cc2541-cc2541-distance-issues-with-android---custom-board

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2590

您好!

我们根据 CC2541+CC2590参考设计制作了定制板、我们有两种类型的板在同一 PCB 阵列上一起制造、原理图是相同的、只有布局不同。

其中一个板工作正常、另一个板仅适用于 iPhone、两个板上的 FW 完全相同。

在 iPhone 中、可以看到广播包低至大约-90 RSSI (手机报告的 RSSI)

在 Android 手机(我们测试了多个)中、可以看到广播包低至大约-60 RSSI

使用频谱分析仪进行的测量显示、输出功率、频率和相位噪声都很好、并且在两个电路板上都是相同的。

这显然是一个布局问题、但了解 iPhone 和 Android 手机的行为之间的差异可能会让人了解问题所在。  

我感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、

    也许值得浏览定制电路板上的硬件清单: processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting

    不确定手机之间的差异、我将会看到我是否可以找到有关这方面的更多信息。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnon、

    使用手机的 RSSI 报告是诊断 RF 问题的一种极其不科学的方法。

    尽管 Rebel 提供的链接适用于 CC26xx、但您可能会遇到32k 晶体精度(即未收到扫描报告)或天线有问题。 您是否能够建立连接?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没有连接问题。
    PA 部分看起来很糟糕、当我绕过它时、Android 手机可能会降至接近-100。

    很有意思的是、iPhone 对射频问题的耐受程度要高得多。

    谢谢