This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2564MODN:A3DP 时钟下降

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/619543/rtos-cc2564modn-a3dp-clock-dropping

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件:PCM5100

工具/软件:TI-RTOS

您好,香榭丽舍

我的客户遇到 A3DP 接收时钟下降问题。

请参阅下面的问题影片。

我是否可以知道这可能的根本原因?

BR RIO  

44.1KHz

VID_20170822_132503.mp4

 

@3秒、@16秒

https://drive.google.com/file/d/0BynVqfoZ_J8dM2tPRnpvMnh2OUk/view?usp=sharing

 

 

 

2.836 MHz

VID_20170822_132552.mp4

 

@9秒、@21秒

https://drive.google.com/file/d/0BynVqfoZ_J8dbk92Z2hiaDhZalE/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给相关工程师。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好:
    我已上传 TI Box 上的问题影片。

    txn.box.com/.../5gv6io7x2263w1mfk4nhkk80hav7atpt
    txn.box.com/.../4y448f12i51yelcw73vjs80b1krg0ase

    BR RIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里约

    几个问题。

    1) 1)是否可以在客户电路板上发送此问题的固件日志?

    2) 2)有问题的电路板与 A3DPSNK 参考设计之间的硬件/系统差异是什么? 是否对 I2S、PCM 或音频编解码器进行了任何修改?

    3) 3)该时钟下降的含义是什么? 您可以在客户的系统中看到这种情况的后果是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale:

      第一。 关于 FW 日志、请稍候我。

         同时、可以从 TI A3DP 接收板上观察到此问题。

         如何重现?

         在 A3DPDemo_SNk.c 上修改此值、值 PCMFreq=3840;=> 3087、将出现问题。

      2。  如果时钟掉线,音乐就会停止播放。

      

      有什么想法吗?

      BTW,所有控制台日志,与 TI 主板与客户主板比较的波形都在随附的中。

    BR RIO

    e2e.ti.com/.../Log_5F00_BTmonitor_5F00_I2S_2D00_loss.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里约

    计算出的 PCM 频率为80 *采样频率、任何较低的频率、并且可能没有足够的时间来获取所有数据、从而导致您看到的时钟下降和音乐不连续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale:

    如果客户使用 I2S 信号、如何为 CC2564B 设置 PCM 编解码器寄存器的正确参数?

    BTW、客户正在使用 TI DAC、请参阅 TI PCM5100的第25页。

    www.ti.com/.../pcm5100a.pdf

    BR RIO