This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564和 Wilink8的 HDPM 配置文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/619573/cc2564moda-hdpm-profile-for-cc2564-and-wilink8

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

大家好

我对 CC2564和 Wilink8上的 HDPM 配置文件有疑问。

我的环境是如此

(1)具有 Linux 的 CC2564 EM + AM335x EVM
(2)采用 Linux 的 Wilink8+AM335x EVM。

我希望在 Wilink8和 CC2564之间进行通信。
我看到这个 Wiki 页面。

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_AM335x_TI_Bluetooth_Stack

该命令不起作用。
===========================
HPPM>HDPQueryRemoteDeviceEndpoints 5C313ED49B86 0x10011003

HPPM_Query_Remote_Device_instance_Endpoints()失败(初始查询):-10914,未找到 HDPM 服务。
功能错误。
===========================

你能给我任何建议吗?

我附加了所有日志。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关工程师。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh-san

    谢谢!

    我等待你的答复。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时会出现,服务未在另一侧注册。

    这种酒是否与:
    e2e.ti.com/.../619158