This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA 中的 HDPM 运行

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, CC2564MODA, TI-BT-STACK-LINUX-ADDON, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/619158/cc2564moda-hdpm-operation-in-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:AM3352TI-BT-STACK-LINUX-ADDONCC2564

您好!

我的客户正在使用以下配置检查 HDPM 的运行情况。

・CPU:AM3352

・BT:CC2564MODA

・BT 协议栈:TI-BT-STACK-LINUX-ADDON v4.0.3.0.1.0

在操作 HDPM 时、
客户参考以下 wiki。  

・WL18xx AM335x TI 蓝牙协议栈

健康设备配置文件(HDPM)-拉电流/灌电流角色

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_AM335x_TI_Bluetooth_Stack

Q1)

我认为有必要从上面的 wiki 中运行以下命令。

①Initialize 1

②SetDevicePower 1

③SetDiscoverable 1

④SetConnectable 1

⑤SetPairable 1

⑥RegisterAuthentication μ A

⑦StartDeviceDiscovery 10.

⑧QueryRemoteDeviceServices μ A 1

⑨QueryRemoteDeviceServices μ A 0 5000

⑩HDPQueryRemoteDeviceInstances μ A

⑪HDPConnectRemoteDevice μ A

⑫UserConfirmationResponse 1 (仅在第一个连接上执行此操作以配对)

⑬HDPQueryRemoteDeviceInstanceEndpoints μ A

识别是否有问题?

Q2)

在⑦ Ω 前面、
通过将 CC2564的"nSHUTD"引脚设置为(H -> L、L -> H)
我有蓝牙设备列表。

是否需要操作 nSHUTD 引脚?
※只要我检查 TI Wiki、我就认为 nSHUTD 终端的运行是不必要的。

此致、

Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉。
    您能回答一下吗?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此查询已分配给相关工程师。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saurabh-san

    感谢你的答复。

    此外、我还有一个问题。
    另请查看此处。


    问题3)
    当执行⑧时、
    生成以下错误日志。


    ●错误日志
    ===
    HPPM>QueryRemoteDeviceServices 00091F807D03 1.
    正在尝试查询远程设备00091F807D03的服务。
    DEVM_QueryRemoteDeviceServices()成功:0,服务字节总数:0。
    HDPM>
    远程设备属性已更改。
    BD_ADDR: 00091F807D03
    设备标志:0x80000049
    连接状态:true
    HDPM>
    远程设备00091F807D03服务状态:BR/EDR,故障。
    HDPM>
    ===

    "远程设备00091F807D03服务状态:BR/EDR,故障。"
    我不知道成为的原因。

    是否有关于故障原因的信息?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下链接以了解正确的用法:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_HDPM_Demo_App

    此外、请确保您使用以下构建选项重新构建 CC256x 的样片:(processors.wiki.ti.com/.../TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Build_Process)

    通过注释掉不需要的平台、更新 proj/proj-defs.mak 文件中的器件变量、以便为 CC256x 或 Wilink8平台(默认)构建。
    器件= wl18xx
    #device = cc256x