This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:LED 音频 DevPack

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/619556/cc2650stk-led-audio-devpack

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI 专家:

请让我确认我的问题。

[问题]
根据用户指南和 wiki、如果 sensortag 修订版本1.3或更高版本、则无需使用 SensorTag 电池。 此描述是否正确?

TI 维客: processors.wiki.ti.com/.../LED_Audio_DevPack_User_Guide
用户指南: www.ti.com/.../tidua61.pdf
*********
对于版本1.2之前的 SensorTag 硬件、必须插入电池、同时通过 USB 电源为 LED 音频 DevPack 供电。 对于 SensorTag 硬件版本1.3及更高版本、SensorTag 无需插入电池。
*******
据我了解、如果 Sensortag 上没有电池、SensorTag 上的模拟开关(TPS22910AYZV)可能会损坏、因为即使该器件的 Vcc 不供电、该器件也会通过 LED Audio DevPack 为引脚输入电压。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    您的理解是正确的。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    感谢您的确认。 因此、TI wiki 的说明和用户指南不正确。 对吧? 如果是、您是否会正确修改它?
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我们注意到开关器件(TPS22910AYZV)具有全时反向电流保护。
    因此、对于最新的 SensorTag 而言、似乎没有问题、即使 Sensortag 在由外部 DEVPACK 供电时不会插入电池。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    wiki 上的说明和用户指南是正确的。 我不知道混乱在哪里。

    BR、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我对你回答"你的理解是正确的"感到困惑。
    我的理解如下。
    *****
    据我了解、如果 Sensortag 上没有电池、SensorTag 上的模拟开关(TPS22910AYZV)可能会损坏、因为即使该器件的 Vcc 不供电、该器件也会通过 LED Audio DevPack 为引脚输入电压。
    *****
    因此、我认为在使用 DEVPACK 时、我们必须将电池插入 SensorTag。

    此致。
    Kaka