This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC256x MSP432 Bluetopia SDK - v4.2.1.0:射频输出功率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564CMSP432BTBLESW, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/618549/cc2564c-cc256x-msp432-bluetopia-sdk---v4-2-1-0-rf-output-power

器件型号:CC2564C

SDK:CC2564CMSP432BTBLESW。 (CC256x MSP432 Bluetopia SDK - v4.2.1.0)。

1) RF Tx 输出功率的默认设置是什么(在 HFPDemo_HF/A3DP_Demo/HSPDemo / ETC 示例代码中)?

2) 2)从代码中、需要调用  VS_SET_MAX_OUT_Power ()以更改输出功率。

   以 dBm 为单位的最大输出功率是多少?

   它在0至12范围内指定了4dBm 步长。 这是什么意思?

   如果设置为“0”,则输出为多少 dBm?   如果设置为“12”,则输出功率为多少 dBm?

 [BTVS.c]:

  /*以下函数原型表示特定于供应商  的*/

  /*函数、用于更改本地  的输出功率*/

  //由蓝牙协议栈指定的蓝牙设备   

  /*由蓝牙协议栈 ID 指定。 第二      个*/

  /*参数是要设置的最大输出功率。 此函数返回  */

  /*如果成功则为零,如果有  */,则为负返回错误代码

  /*错误。                                                         *

  /*注意*最大输出功率指定为0至12和  */

  /*         它指定了4dBm 步长。                                *

int BTPSAPI VS_SET_MAX_OUTP_Power (unsigned int BluetoothStackID、Byte_t MaxPower)

3) 3)如何为 EMC/RF 功率测量设置 CC2564C?

   是否有任何工具可以将 CC2564C 设置为 EMC 模式,以便通过天线检查辐射功率?

 

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此主题已分配给相关工程师。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    1) 1)默认功率可在 数据表部分找到  5.8.4.1.3.我们不会为示例应用更改这些参数。

    2) 2)有关  如何设置功率的信息、请参阅 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector (0xFD82)。