This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 上的主机测试固件

Guru**** 2573705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/619414/cc2650moda-host-test-firmware-on-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA

您好!

我正在开发一款可添加 BLE 功能的现有产品。 我们已经为其选择了 CC2650MODA 模块。 我的要求是开发 BLE 中央设备。 此外、我的现有产品中已经有一个主机 MCU、其内存非常少。 我无法在上面移植完整的堆栈。

因此、我们采用了主机测试固件方法、旨在使用 VS HCI 命令。

我已经使用 JTAG 在 CC2650MODA 模块上加载了 HostTest 固件的预编译十六进制文件。 我使用了 SmartRF 闪存编程器2和 XDS110。 我中间没有 Launchpad、因此将 JTG 从 XDS110连接到了模块。 请参阅下图以了解我的设置。

十六进制文件来自 SDK_2_2_1 - simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex\cc2650lp_host_test_rel.hex

我不使用 Launch Pad。 我已使用 XDS110连接模块的 JTG 引脚、并使用 XDS110的 TXD 和 RXD 将模块的引脚4和5连接在一起。 这些连接是否正确?

问题-

1.在没有 LaunchPad 的情况下应使用哪个版本的 HostTest 固件?

主机测试固件运行后、UART 引脚是什么?

3.如何检测 HostTest 固件是否正常工作?

请参阅下图以了解我的连接。

Vishal N

P.S. -请注意、LaunchPad 板上仅使用调试器 XDS110。 连接到 Launch Pad 的所有跳线均已移除。

保存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    预编译的 HostTest 项目针对 LaunchPad 上的7x7软件包而构建、不会在使用5x5软件包的模块上运行。 您必须在 CCS 或 IAR 中打开该项目、并自行针对5x5封装进行编译。

    本应用手册中的第3节将提供更多详细信息: www.ti.com/.../swra534

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 www.ti.com/.../swra534a.pdf 将 HostTest 移植到 CC2650MODA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredrik。

    这解决了我的问题。 我可以编译并刷写 CC2650MODA 5x5模块上的主机测试固件和堆栈。 和预期的一样。

    Vishal N