您好!
我正在开发一款可添加 BLE 功能的现有产品。 我们已经为其选择了 CC2650MODA 模块。 我的要求是开发 BLE 中央设备。 此外、我的现有产品中已经有一个主机 MCU、其内存非常少。 我无法在上面移植完整的堆栈。
因此、我们采用了主机测试固件方法、旨在使用 VS HCI 命令。
我已经使用 JTAG 在 CC2650MODA 模块上加载了 HostTest 固件的预编译十六进制文件。 我使用了 SmartRF 闪存编程器2和 XDS110。 我中间没有 Launchpad、因此将 JTG 从 XDS110连接到了模块。 请参阅下图以了解我的设置。
十六进制文件来自 SDK_2_2_1 - simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\hex\cc2650lp_host_test_rel.hex
我不使用 Launch Pad。 我已使用 XDS110连接模块的 JTG 引脚、并使用 XDS110的 TXD 和 RXD 将模块的引脚4和5连接在一起。 这些连接是否正确?
问题-
1.在没有 LaunchPad 的情况下应使用哪个版本的 HostTest 固件?
主机测试固件运行后、UART 引脚是什么?
3.如何检测 HostTest 固件是否正常工作?
请参阅下图以了解我的连接。
Vishal N
P.S. -请注意、LaunchPad 板上仅使用调试器 XDS110。 连接到 Launch Pad 的所有跳线均已移除。