This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:TX 功率的最小通道数大于10dBm

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/619002/cc2640r2f-minimum-number-of-channels-for-tx-power-greater-than-10dbm

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2592

在 BT 5标准中、我找不到一个明确的解释、即在功率级别超过10dBm 的情况下进行传输时是否需要最小的信道跳跃数(在这种情况下、借助 CC2592)。 您对此有什么了解吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、  

    实际上、跳频不需要通过 FCC、因为 BT5调制的宽度超过500kHz。 但是、BT 实现了79信道跳频方案(BR/EDR)和37信道 LE。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此信息是否也适用于 SIG 的 BT 认证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    正确的是、蓝牙规范不再将输出功率限制为10dBm。 最大输出功率限制现在由当地法规要求设定。

    在美国、您可以以20dBm 的功率运行、而不需要任何通道数量或像 Thomas 写入时跳频。

    在欧洲、您的输出功率仍然限制在大约10dBm。

    请注意、在 BLE 中用于跳频的_up_TO_ 37个通道。 该规范允许应用将此数字减少到仅几个通道。

    有关 BLE 产品认证的更多详细信息、请参阅我们的 wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../How_to_Certify_your_Bluetooth_product

    此致、
    Fredrik