This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 NPI TL 中断进行 CC2650 UART 读取

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/618959/cc2650-cc2650-uart-read-using-npi-tl-interrupt

器件型号:CC2650

您好!

我使用 NPI_tl_uart.c 和 npi_tl_uart.h 与另一个器件进行 UART 通信、  

我想使用 RX 引脚上的中断来识别引脚上新数据的接收。

除了 NPILLUART_readTransport ()之外;在 RX 引脚上设置中断需要哪些附加函数。

如果 BLE 正在使用 multi_role 配置文件,那么基于 NPI TL 的 UART 通信是否稳定?

谢谢、此致

高朗