This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:认证问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/617149/cc2564modn-certification-questions

器件型号:CC2564MODN

客户在认证之前就已提前收到测试机构 Eurofins 提出的以下问题:


 •蓝牙经典:CC2564MODN 是否支持"增强型电源控制"? 如果没有、是否有"电源控制"功能?
 •蓝牙经典:CC2564MODN 是否支持"单槽数据包"、"三槽数据包"或"五槽数据包"?
 •低功耗蓝牙:是否为发送器和/或接收器使用了"稳定调制指数"?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的查询已分配给相关工程师。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    CC2564MODN 模块内置 CC2564B IC。 所有这些问题和答案都适用于所有 CC2564B 器件。

    [引用 user="BO"]

     •蓝牙经典: CC2564MODN 是否支持"增强型电源控制"? 如果没有、是否有"电源控制"功能?

    [/报价]

    BR/EDR 模式支持增强型电源控制和电源控制功能。 (ICS 报告第1.3.1节;表1)

    [引用 user="BO"]

     •蓝牙经典: CC2564MODN 是否 支持"单槽数据包"、"三槽数据包"或"五槽数据包"?

    [/报价]

    是的、BR/EDR 模式支持所有3种数据包类型。 (ICS 报告第1.3.1节;表1)

    [引用 user="BO"]

     •低功耗蓝牙:是否为发送器和/或接收器使用了"稳定调制指数"?

    [/报价]

    蓝牙核心规范5.0版中引入了 LE 的稳定调制指数(BT = 0.5±0.5%)特性。 CC2564MODN 是一款蓝牙4.1器件。 它不使用稳定调制指数,但它满足标准调制指数(BT = 0.5 ±1% )要求。

    如需更多参考、可在 此处找到 CC2564MODN 控制器子系统的 ICS 报告

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    感谢您提供全面的答案-卓越的支持。

    此致、Bernd