客户在认证之前就已提前收到测试机构 Eurofins 提出的以下问题:
•蓝牙经典:CC2564MODN 是否支持"增强型电源控制"? 如果没有、是否有"电源控制"功能?
•蓝牙经典:CC2564MODN 是否支持"单槽数据包"、"三槽数据包"或"五槽数据包"?
•低功耗蓝牙:是否为发送器和/或接收器使用了"稳定调制指数"?
此致、Bernd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户在认证之前就已提前收到测试机构 Eurofins 提出的以下问题:
•蓝牙经典:CC2564MODN 是否支持"增强型电源控制"? 如果没有、是否有"电源控制"功能?
•蓝牙经典:CC2564MODN 是否支持"单槽数据包"、"三槽数据包"或"五槽数据包"?
•低功耗蓝牙:是否为发送器和/或接收器使用了"稳定调制指数"?
此致、Bernd
您好 Bernd、
CC2564MODN 模块内置 CC2564B IC。 所有这些问题和答案都适用于所有 CC2564B 器件。
[引用 user="BO"]
•蓝牙经典: CC2564MODN 是否支持"增强型电源控制"? 如果没有、是否有"电源控制"功能?
[/报价]
BR/EDR 模式支持增强型电源控制和电源控制功能。 (ICS 报告第1.3.1节;表1)
[引用 user="BO"]
•蓝牙经典: CC2564MODN 是否 支持"单槽数据包"、"三槽数据包"或"五槽数据包"?
[/报价]
是的、BR/EDR 模式支持所有3种数据包类型。 (ICS 报告第1.3.1节;表1)
[引用 user="BO"]
•低功耗蓝牙:是否为发送器和/或接收器使用了"稳定调制指数"?
[/报价]
蓝牙核心规范5.0版中引入了 LE 的稳定调制指数(BT = 0.5±0.5%)特性。 CC2564MODN 是一款蓝牙4.1器件。 它不使用稳定调制指数,但它满足标准调制指数(BT = 0.5 ±1% )要求。
如需更多参考、可在 此处找到 CC2564MODN 控制器子系统的 ICS 报告。
此致、
Vihang