This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:建立链路和配对之间有何区别?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/617206/rtos-cc2650-what-is-difference-between-establishing-a-link-and-pairing

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我想知道在 GAP 角色中定义的建立链路与 GATT 配置文件中的配对选项之间有何区别?

仅 当访问需要身份验证的特征时、我才会获得配对选项(在 BLE Scanner 应用中)。

这是它应该如何工作的? 为什么在连接时没有配对选项?

  gapRole_processGAPMsg (gapEventHdr_t * pMsg)的 GAP_Pairing_REQ_EVENT 事件的函数是什么?何时访问该函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    在中、BLE 连接独立于使用 LE 配对的可选安全管理协议。 您可以通过 我们的 SimpleLink Academy BLE Connections 实验室了解有关连接的详细信息。 为了安全、我建议查看 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK BLE 堆栈文档的 GAP 绑定管理器部分。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您提供的链接中找不到任何有关 GAP 绑定管理器的文档。
    请回答我关于下面给出的简单外设示例的问题、

    gapRole_processGAPMsg (gapEventHdr_t * pMsg)的 GAP_Pairing_REQ_EVENT 事件的函数是什么?何时访问该函数?

    此致、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    您可以在以下位置找到 GAP 绑定管理器文档: software-dl.ti.com/.../gapbondmngr.html

    您无需担心 GAP_Pairing_REQ_EVENT、因为这是由 Bond 经理提交的。 该文档介绍了与应用程序的交互。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我想知道这一点是因为,我想开发一个应用程序,在这个应用程序中,当按下按钮时,设备将变为可发现(通告)状态30秒(GPIO)。
    有没有关于我如何做到这一点的建议、以及应该关心哪些事情?

    此致、
    Joe