This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:未找到通用属性字符

Guru**** 2865290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/617299/rtos-cc2640-generic-attribute-characters-not-found

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我正在尝试将 BLE 传感器标签 项目从  tirtos_simplelink_2_11_01_09迁移到  tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08。 以及 BLE 版本2.0至2.2。

一切都完成了。 但是、在尝试与移动设备连接时、所有服务都有字符、但仅一般属性就没有字符。

因此设备未连接到移动设备。

通用属性

0x1801

主要服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我怀疑这是导致连接问题的原因、但您可以在堆栈 build_config.opt 文件中启用 L2CAP_COC_CFG、以支持固件中的 Service Changed Ind。

    您是否还清除了手机的 BT 共享缓存(Android)?

    祝你一切顺利