This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:如何启动新的 BLE 项目/是否有向导?

Guru**** 2553340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/617185/ccs-cc2650stk-how-to-start-a-new-ble-project-is-there-a-wizard

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经购买了 CC2650 sensortag 及其 DevPack。 我还安装了 CCS 7.2和 SimpleLink SDK。

会编译样本。

我想启动一个新项目、CCS 没有 BLE 模板。

我尝试从"空模板"开始重新编译 sensortag 应用程序、添加 sensortag 源代码并尝试添加依赖项。 这种情况毫无进展。

是否有方法可以安装模板,或者更好地安装向导以启动新的支持 BLE 的项目?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    我们不使用向导创建新的 BLE 项目、但建议参考现有项目。 对于 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK、我们现在使用.projectspec 文件。 您只需引用现有的.projectspec 文件并更改文件中的.name 即可。 这将允许您将其导入到工作区中。

    祝你一切顺利