This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:"用于 SimpleLink 无线 MCU 2.13.0.06"不具有用于 CC2650 BLE 器件的 ADC (用于访问模拟输入)库

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/617049/rtos-cc2650moda-ti-rtos-for-simplelink-wireless-mcus-2-13-0-06-doesn-t-have-the-adc-for-accessing-the-analog-inputs-library-for-cc2650-ble-device

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在开发 ProjectZero 开发的蓝牙项目。 在我的项目中、我必须使其中一个 IC 输入成为模拟输入。 我尝试找到所需的库("adc.h")。 但不幸的是,这是不可能的。

在 Code Composer Studioion 中、所需的库仅适用于较新版本、即  "TI-RTOS for CC13XX and CC26XX 2.21.06"。 但对于 构建项目的"TI-RTOS for SimpleLink 无线 MCU 2.13.0.06"版本、此库仅适用于 CC320XX 器件。

可以做什么?

此库是否也适用于 CC2650MODA 器件、但磁盘上不存在? 一

F 那么、可以从哪里下载它?

感谢您的付出

此致

Boris Fridman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    对于 CC26XX 器件、您可以在 Simplelink CC2640R2 SDK (www.ti.com/.../simplelink-cc2640r2-sdk)中获取 ADC TI 驱动程序。 您可以在其中找到 ADC 驱动程序的源文件、然后只需将其包含在您的 TI-RTOS 2.13项目中即可。 然后、请确保您还包含板级配置文件_config 结构。

    Tom