This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650RC:CC2650RC BLE 远程延迟问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/616870/cc2650rc-cc2650rc-ble-remote-latency-question

器件型号:CC2650RC

 CC2650RC BLE 版本能否 在不经过整个重新配对过程的情况下唤醒和连接、以避免延迟问题?  如果是、标称延迟到底是多少?

 

谢谢、

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    当然。 我希望 Central / Master (例如 STB)不会在每个 BLE 连接上与遥控器重新配对-这将是一个非常糟糕的设计选择。 延迟将是中央设备发起连接的速度、使用的连接间隔以及重新连接时决定执行的操作。 一旦中央使用先前存储的 LTK 安全密钥重新启用加密、遥控器就可以开始发送密钥代码或语音数据。

    祝你一切顺利