This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:将 CC2650与 iOS 应用配对

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/616842/ccs-launchxl-cc2650-pairing-cc2650-with-an-ios-app

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   我最近购买了 CC2650 Launchpad。 我想评估 CC2650的 BLE 功能。 我想将其与 iOS 应用配对、以发送和接收数据。 请告诉我、对于相同/任何起点、是否有任何分步指南、从这里我可以开始自定义现有固件以套件我的应用。  

此致

Balaji V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Balaji,

    我建议您从 BLE 论坛上固定的恰当命名的 Getting Started 帖子开始。 在这里、您可以在 BLE-Stack SDK 中找到 Project Zero 和软件开发人员指南的参考。

    祝你一切顺利