This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2540:我在 CC2540上找不到我的信标。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/616717/ccs-cc2540-i-can-not-find-my-beacon-on-the-cc2540

器件型号:CC2540

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了 TI 提供的 CC2540中央代码。 它与 CC2540外设通信、无法连接到名为"Plutocon "的信标。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 simpleBLECentralEventCB()中注释"if (default_dev_disch_By_SVC_UUID == false)"中的"CASE GAP_DEVICE_DISCOVERING_EVENT:"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    我用你帮助我的方式解决了这个问题。
    但是、如果您备注如何根据 UUID 筛选器件、这是否意味着具有 UUID 的蓝牙将扫描全部?
    我认为这是正确的知识吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?