This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在 CC2564MODA 上加载初始化脚本(BTS)文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/616598/cc2564moda-how-to-load-init-script-bts-files-on-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

您好!

我使用 CC2564MODA 模块将 BLE 功能集成到我的现有产品中。 因此、尝试通过3线 UART 使用 HCI 接口进行通信。 我在博客中阅读了每次开机时需要安装初始化脚本(BTS)的内容。 我已将 BTS 文件转换为 C 数组以使用代码进行传输。

但是、是否有任何方法可以使用普通终端进行传输? 还是 HCITester 工具? 我尝试使用 HCI 测试仪中的 File-Open 打开.bts 文件、但无法加载完整文件。

我们是否需要以任何其他格式转换 BTS 文件以从 HCITester 发送它?

通过使用普通终端传输,我将能够调试 HCI 协议的命令响应。

Vishal N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已将您的查询指派给 BT 专家。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    这意味着您无法在 HCITester 中加载完整文件? 您是否查阅 过 Service Pack 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 HSITester 中打开脚本时、我无法看到任何已加载的内容。 我只看到 BTSP 和空白脚本。 BTSP 除外。



    Vishal N