This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650EM-7ID-RD:IAR 配置问题上的软件栈

Guru**** 2381220 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK, CC2640, CC2650, BLE-STACK, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/615461/rtos-cc2650em-7id-rd-software-stack-on-iar-configuration-issue

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他器件:SMARTRF06EBKCC2640CC2650BLE-STACKSIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我有一位客户遇到以下问题:

他们使用具有 CC2650EM-7ID 的 SMARTRF06EBK、并希望使用 IAR 嵌入式工作平台(版本8.11.2.13606)进行软件开发。

下载并安装“CC2640和 CC2650 SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegistered软件栈2.2.1”后,他们浏览了开发人员指南,但遇到问题。

http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swru393&fileType=pdf

 

根据本指南第2.6.2.1章的说明、需要对 IAR 进行配置才能使用其全部功能。 问题出现在第7号项目符号中。 在应显示可用工作区的地方、它们只能看到一个空窗口、如下所示:

 

 

您能不能评论一下这里可能会有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    此 SDK 的指定 IAR 版本为 EWARM 7.70.2。 可通过此链接获取、此链接也在发行说明中:
    www.iar.com/.../

    更新的 IAR 版本中有一些更改、包括8.11.x、这些更改会使其与 BLE-Stack v2.2.1不兼容。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.iar.com/.../下载 IAR EWARM 7.70.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢 Simon 为我开始本主题。

    @JXS:
    这无法解决问题。 我下载并安装了7.70.2版,该版本列在您推荐的 IAR 网站的下表中。 (netstorage.iar.com/.../EWARM-CD-7702-11710.exe)

    我重新启动了计算机、卸载了所有其他 IAR-IDE 并重新安装了 emupack 文件。 不幸的是、这也没有帮助。

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试构建哪个示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照开发人员指南中的建议、从"$BLE_INSTALL$\examples\cc2650em\simple_peripheral\IAR\simple_peripheral.eww"目录成功构建了示例。

    我能否得出结论、描述这些"自定义参数变量"的步骤7对于软件开发而言不是必需的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自定义参数变量应与图2-6中的软件开发人员指南(SWRU393)中所示的变量相匹配。 自定义参数变量

    如果您在较新的 IAR 版本中打开一个项目、然后尝试使用较旧版本打开它、则可能会导致一些兼容性问题、需要您还原或重新安装 SDK。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的建议。 我无法解决这个问题。
    但是,我现在使用的是 CC2640R2F-MCU,它也用于最终应用。 对于开发、我使用的是 IAR Embedded Workbench 8.11.2和 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK。

    此致、
    Alex