This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:是否可以通过 PCM 发送原始 SCO 数据?

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/615483/cc2564c-is-it-possible-to-send-raw-sco-data-over-pcm

器件型号:CC2564C

TI 建议通过 PCM 而不是 HCI 发送原始 SCO 数据。     通过 PCM 总线发送原始 SCO 数据时的数据格式是什么?  我似乎找不到任何文档。   通过 PCM 总线发送 I2S/PCM 音频时有相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给 BT 专家。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    请参阅 e2e.ti.com/.../2269663
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经得出结论、原始 SCO 数据无法通过 PCM 总线发送。  为此、需要一个与任何 PCM 标准无关的独特协议。