This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:与 CC2564MODA 的 HCI 通信

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/615758/cc2564moda-hci-communication-with-the-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

您好!

我在 BLE 领域有些陌生。

是否可以使用来自 BLE 中央的 HCI 命令与外围设备进行通信?

我无法在主机控制器上使用完整的堆栈、因为它没有这么多的可用空间。 因此、考虑实现 HCI 命令接口并希望与外设进行通信。

Vishal N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关专家。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh