This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:已升级至1.32固件单元赢得#39;t POWER ON

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/614634/cc2650stk-upgraded-to-1-32-firmware-unit-won-t-power-on

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC-DEVPACK-DEBUG

我刚刚通过 Android 应用将我的一台设备升级到了1.32  下载固件后、设备将不再通电。  无 LED、BT 扫描无法识别。  恢复的步骤是什么?  我认为固件可以、因为 TI 应用程序向我推荐了该固件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、

    您可以按住两个按钮6秒钟以上以恢复设备出厂设置。 如果不起作用、则需要使用 CC-DEVPACK-DEBUG 工具重新编程固件。

    祝你一切顺利