请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用两个 CC2650 LaunchPad。 我尝试定期读取 RSSI 值。 我在一个 Launchpad 上运行 SPP_ble_server、在另一个 LaunchPad 上运行 SPP_ble_client。 我正在 调用客户端中的函数 SPPBLEClient_readRssiHandler(),该函数调用 RSSI 的 HCI 读取。 但是,当我 在连接到服务器后使用此函数 SPPBLEClient_readRssiHandler()时,我得到的 RSSI 值为-127,这应该意味着 RSSI 不可用。 我有什么问题吗?
谢谢