This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:从中央器件写入一条20字节的消息、并从外设侧读取

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2540, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/625527/cc2540-writing-a-message-of-20-bytes-from-central-device-and-reading-from-the-peripheral-side

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他部件:CC2640R2FLAUNCHXL-CC2640R2

我正在尝试写入一条包含20个字节的消息、并在外设侧读取它。

我尝试了使用 Characterestic 5、但没有成功。(我基于 SimpleBLEperipheral 并在 TI wiki 中位于中心位置、但该示例仅显示1个字符的发送!!)

它后面有任何简单的代码。

我对这一议题非常陌生,我想完成这一任务。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HT1、

    欢迎使用 BLE! 我建议从 BLE 论坛中此处的固定入门帖子开始。 虽然内容主要针对 CC2640R2F、但文章中引用的 SimpleLink Academy 实验介绍了如何在 CC2540上使用的 TI BLE 堆栈中实现 GATT。 出于学习目的、我建议您获取 LAUNCHXL-CC2640R2、以便您更好地了解 BLE 和堆栈。

    祝你一切顺利