This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何将一个或多个 cc2650stk 配置为外围设备以连接主设备(iOS 应用)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/625640/cc2650stk-how-to-configure-one-or-more-cc2650stk-as-peripheral-device-to-connect-with-master-device-ios-app

器件型号:CC2650STK

您好,  

我正在使用 CC2650STK 和 DevPack、我希望将多个传感器标签配置为外设器件、以便能够将多个传感器标签中的传感器数据同时发送到 IO 应用程序(中央器件)。 我已经了解了用户指南、其中显示" SensorTag 配置为 BT4.0外设、因此可以连接到最多一个中央设备。"  请帮助我完成同样的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BLE 是星型协议、因此每个连接都具有一个主设备和一个从设备。 因此、无需对从器件进行配置更改。 如您所述、更改需要位于中央侧、在本例中为 iOS。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!! 您意味着 sensortag 默认处于外设模式、无需对固件进行任何修改即可连接到中央器件。
    此链接是否与 cc2650stk processors.wiki.ti.com/.../CC2640_Central_to_MultiPeripheral 有关, 因为它说要更改 bleUserConfig.h 中名为 MAX_NUM_BLE_CONNS 的变量?