请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 您好!
为此、我正在开发定制项目。我定制了 TI 多角色项目。
硬件为:CC2650MODA。
我的程序现在不能放入可用的内存中。
我只剩下6字节的可用空间。 是否有人想获得更多可用内存大小?
例如、是否有方法可以减小到堆栈的存储器大小? (注释掉未使用的器件或其他内容)。
我只使用多角色项目的核心部分。 不需要多角色项目的外设部分。
在开发开始时、我们认为我们需要多角色(中央和外设)、但现在用例发生了变化、我们只需要多角色项目的中央部分。
应用程序存储器文件:
存储器配置 名称 原点长度 已使用 未使用的属性填充 --- ---- ------ ---- ---- -------- 闪存 00000000 0000a000 00009ffa 00000006 R X FLASH_LAST_PAGE 0001f000 00001000 000008f7 00000709 R X SRAM 20000000 000042e0 00002c7e 00001662 RW X
堆栈内存文件:
存储器配置 名称 原点长度 已使用 未使用的属性填充 --- ---- ------ ---- ---- -------- 闪存 00000000 0001f000 00014a18 0000a5e8 R X SRAM 20000000 000048e7 000005fc 000042eb RW X