This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:关于最大 Tx 功率

Guru**** 2898960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624729/cc2640r2f-about-the-maximum-tx-power

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2592CC2590

尊敬的 TI:

我发现 BLE 信号很容易受到其他电子设备的干扰、最有效的方法似乎是增加 Tx 功率。 但是、最大 Tx 功率为+5dBm。 我可以在程序中使用任何更高的 Tx 功率吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5dBm 是您可以从 CC2640获得的最高输出功率。 但是、您可以使用 CC2590和 CC2592等器件将功率增加到10dBm 或20dBm。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 值得一试。