This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/622779/cc2540-cc2540

器件型号:CC2540

大家好、

我在使用 TI 堆栈进行 OTA 过程时遇到了一些现场关于器件性能的错误。

 

感谢您的帮助、TI 在 BIM 设计中提供的 FW 结构继电器、在出现故障的情况下、一旦我尝试进行 FW 升级、器件就会被欺骗、

 

可疑问题在进行 BIM 代码的 CRC 计算的情况下、我的 FW 工程师在所附文件中找到了有关此类问题的参考。

 

我对用户受到的影响非常担心-我目前拥有生产线并交付给用户、但我已经生产了超过20万个器件、如果我能够发布固件升级功能、我会非常担心-此功能目前已被禁用。

 

请帮助链接 到相关 POC、以便尝试量化故障率以及在我释放执行 FW 升级的能力后应该期待的结果。

我必须能够知道、此解决方案的解决方案损坏极小、尤其是在 OTA 期间无法执行任何 BIM 更新时、  

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LPRF-BLE-Porting-Projects.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    他们是否使用 BLE Stack 1.4.2? 移植指南建议了 CRC 问题的解决方法。 他们是否尝试实施此操作以查看是否解决了该问题?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    不使用1.4.0, 已检查软件工程,BIM 应相同,

    主要问题是、我需要量化故障率、并了解故障发生的位置、我不能完全理解原因是什么、因此我无法100%确定故障是否会得到解决。

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    问题是缺少 DMA 配置数据结构的 VLEN DMA 初始化、您现在可以从我们的已知问题页面中看到该结构。 如果代码中未实现正确的初始化、我们没有任何数据来表明此问题出现的频率。 我们建议您从“已知问题”页面实施解决方案。

    在应用修复程序时、您是否确认操作正确?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发送邮件吗? 我已经解决了这个问题、但是我在现场有20k 个器件、并且我限制了固件升级能力、我需要知道是否可以发布...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你可以给我发送一个 PM。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现场还有5k CC2540、没有 VLEN DMA 初始化。
    我该如何解决现场的这些装置的此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    由于您对产品的了解程度最高、因此我不能向您建议适合您的产品的理想产品。 您是否进行了内部测试、以确认缺少 VLEN 初始化会导致器件的 OAD 失败?

    如果您对 OAD 有顾虑、则在可以更新 BIM 之前、可能不应尝试在这些装置上使用 OAD。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您将如何在现场处理20K?

    您是否回顾了20K 或您的问题是否与 OAD CRC 错误无关?

    请分享。