This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:传感器的最低电池电量

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624548/cc2650stk-minimum-battery-level-for-sensors

器件型号:CC2650STK

您好!

我已开始使用 CC2650STK 模块固件1.4、我首先执行的测试之一是通过电池耗电测试获得一个基线性能水平。 我使用了 nodejs 和 sensortag 库并设置了标签以启用所有传感器并报告更改。

最初、我认为以百分比形式返回的电池电量将合理接近于设备停止工作的实际剩余电量。

但是、连接到 CC2650STK 的传感器似乎在大约2.5-2.6V 及以下停止-尽管 MCU 在较低的电压下继续工作。 例如、陀螺仪和气压传感器似乎停止报告。 温度传感器有时会报告室温值为-40。 这是否与其他人的体验相匹配?

我相信标准固件会根据最大电池电压计算电池电量、但不会指定最小电压(实际上、它使用0V 作为0%)。

CC2650STK 上是否有每个传感器所需的最小电压列表、我打算更改固件、以便将0%的电池电平调节到传感器开始报告错误或不报告值的电压电平。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我们的网站上提供了 sensortag 的详细说明、此页面上提供了每个器件数据表的链接:

    www.ti.com/.../tearDown.html

    我刚刚检查了 Invensense 传感器、它的最小电压为2.4V、所以您答对了、传感器将在主机 MCU 放弃之前停止工作。

    请注意、2.4V 是 CR2032纽扣电池的最后一个分支、很快就会消失。

    此致、
    /TA