This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564的 Continua

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624199/cc2564moda-continua-for-cc2564

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

让我谈谈采用 AM335x 的 CC2564。

我确认用于 Bluetopia 演示的 HDPM 配置文件。

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_HDPM_Demo_App

注释中对此进行了如下描述:

蓝牙健康设备配置文件仅用于传输 IEEE 11073数据以及解码和验证数据、需要11073堆栈、Stonestreet One 不提供该堆栈

我在 Bluetopia 中找到了 LinuxHDPM 和 LinuxHPPM_11703示例程序。

我理解 LinuxHPPM_11703的这个示例程序 只包含一个传输、但也不提供解码和验证堆栈。

这种理解是正确的?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已将您的查询指派给相关工程师。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dal

    谢谢你。
    我明白了。

    此致
    高贵须