This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:具有混合电源域的复位电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, MSP430F5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624323/cc2640r2f-reset-voltage-with-mixed-power-domains

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640MSP430F5253

我的设计中有一个 CC2640和一个 MSP430F5253。 MSP430由1.8V 稳压电源供电、而 CC2640则由 2.0V 的非稳压轨供电... 3.6V。

现在、如果我想通过板载 MSP430来复位 CC2640、我可以使用1.8V 的上拉电阻器进行复位吗?

我在另一个论坛中看到 MAX RESET 电压为1.77V、但我无法保证 MSP 电源(1.8V 标称值)将始终大于1.77V (裕度小于2%)。

VDDS3、因此 JTAG_TDI/TDO 也被连接至1.8V

需要额外的晶体管来完成任务、但需要它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franco、

    1.77V 是指触发 BOD 之前的电源电压。 如以下文章 中所述:e2e.ti.com/.../1584214 ,RESET 引脚的逻辑电平与 IO 引脚的逻辑电平相同。 请参阅器件数据表的"直流特性"部分。

    祝你一切顺利