This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:连接条形码扫描仪

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TRF7964A, MSP430F5529, MSP430FR2632, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/624084/cc2640r2f-interfacing-with-bar-code-scanner

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640、 TRF7964A、 MSP430F5529、 MSP430FR2632、 DRV8833、 PMP9300

大家好、

 我想使用低功耗蓝牙将条形码读取器中的数据发送到 PC。 是否有任何参考设计或示例可将条形码读取器与 cc2640等 launchpad 相连接?

此致、

Zulfath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zulfath、

    没有条形码阅读器的具体示例。 但是、如果这使用 SPI 或 UART 等标准串行接口、您可以参阅 TI 驱动程序示例。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik、

    因为我是个新手、有一些疑问需要澄清。 我希望 TRF7964A /TRF7970能够与条形码扫描仪 USB 2.0实时连接 MSP430FR2632/MSP430F5529微控制器。 MSB430F5529更适合蓝牙通信、但需要额外的组件。

    TRF79XX 是否可以与 cc2640连接以开发硬件原型、从而使物联网应用变得良好相关?

    条形码扫描仪加电是否也需要 DRV8833?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 TRF79xx 连接到 CC2640应该没问题、但您必须自行编写驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Yikai Chen、
    我们需要为该模块单独供电还是通过 TRF79XX 为其加电? 我是指 cc2640--> TRF79XX--> >条形码扫描仪。 我看到、除了 TRFXX、我们还可以使用 DRV8833。 但 TRFXX 是读取器和收发器。 DRV8833是一款驱动器(单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器))。 它仍然令人困惑。

    此致、
    Zulfath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您关于 TRF79xx 和 DRV8833的问题。 TRF79xx 是 NFC 读/写器 IC、DRV8833是步进电机驱动器、它们之间的关系是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否需要用于此连接(CC2640--->TRF7970--->条码扫描仪)的驱动程序 IC DRV8833才能完成?
    我在 TRF7970的"完成您的设计所需的产品"建议下发现了这一点

    PMP9300是条形码扫描仪的电源电路。 DRV8833或 PMP9300就足够了。

    此致、
    Zulfath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要连接 TRF7970-->条码扫描仪?