This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:无法使用数据包监听器捕获数据包。

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/623509/cc2540-packet-can-not-be-captured-with-packet-sniffer

器件型号:CC2540

您好!

在我的客户环境中、数据包监听器无法捕获数据包存在问题。

PC (Win 8.1 64位)+数据包监听器+ CC 2540 (1或3)

PC (Win 7 32位)+数据包监听器+ CC 2540 (1或3)
当它们尝试捕获时、数据包监听器会强制终止或显示错误对话框。
当数据包监听器识别 BLE 通道(37、38、39中的一个)时、会发生错误、使其无法捕获数据包。

GenPacketSniffer MFC 应用程序已停止工作
没有解决方案吗?
此致、
da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的数据包监听器版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据包监听器版本
    2.18.1.


    此致、
    da