This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:我可以更改 PDM 驱动程序的采样率吗?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609744/rtos-cc2650-can-i-change-the-sample-rate-of-the-pdm-driver

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我想对频率高达20kHz 的音频进行采样、但默认的 PDM 驱动程序采样率(如果只有16kHz)、那么我可以更改 PDM 驱动程序采样率吗?(在驱动程序文件中、似乎没有地方可以更改采样率)

提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PDM 驱动程序具有驱动程序文档中指定的16kHz 固定采样率。 正如我所知、没有更改采样率的规定。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我可以通过修改 PDMCC26XX_util.c 来更改音频数据的采样率吗? 我看到有一个主题在谈论这个话题
    e2e.ti.com/.../2013594
    此外、PDMCC26XX.c 和 PDMCC26XX_util.c 之间有何区别?
    提前感谢您