This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650RC:CC2650RC 每400ms 唤醒一次?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611378/rtos-cc2650rc-cc2650rc-wakes-up-every-400ms

器件型号:CC2650RC

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当 CC2650Rc 和主机之间在超过1分钟后没有交换时、CC2650RC 应进入睡眠模式。

通过监控 CC2650RC 的电流消耗、可以看出每400ms 有一个小尖峰(约70uA)。 请参阅下面的波形

CC2650RC 似乎每400ms 定期唤醒一次、不是吗?

请告知在此期间正在处理哪些任务?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否处于 BLE 连接中? 这些可能是连接事件或直流/直流再充电脉冲-我真的无法分辨、因为您的示波器图不够精确。 您需要捕获监听器、以便关联 CC2650RC 上的行为。

    另请查看应用手册 SWRA478、了解有关如何进行功率测量的详细信息。 您可以在我们的 TI BLE Wiki 上找到一个链接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    当 没有连接(即使器件未配对)时、也会出现尖峰(~70uA、持续400ms)。

    只需打开 CC2650RC、等待1分钟以上、而无需任何配对尝试。 然后您将看到尖峰。

    有什么想法导致电流尖峰?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    这是正常操作。 正如 JXS 所写的、有关详细信息、请参阅 www.ti.com/lit/pdf/swra478。

    谢谢、
    Fredrik