This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:蓝牙丢失问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611732/cc2564-bluetooth-dropout-issue

器件型号:CC2564
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

尊敬的 TI 团队:

'

我们将 STM32xx MCU 与 CC2564B 搭配使用、用于基于蓝牙打印机的应用。  

在 UART 线路上发送40-70字节大小的数据包时、我们面临蓝牙丢失问题。 当 UART 线连接到 CC2564的评估模块(及其基板)时、不会出现同样的问题。 我们最初怀疑我们的时钟很慢、我尝试从评估板点击慢时钟并将其提供给收发器、但它没有解决我们的问题。 我们的26MHz 时钟似乎具有良好的 ppm。

我们从 TI 获得了从发送器侧禁用监听器模式的反馈、并且我们实现了相同的功能。 如果您需要任何波形/日志值、请告诉我、我将与您分享。

此致、

Nethra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否从两个测试中获取了 FW 日志、例如您的模块和其他 TI 评估模块、以检查连接断开的原因? 如果您有一个 BT 监听器、那么也可以获取监听器日志。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上模块和评估模块的固件日志。  我们没有 BT 监听器、如果我使用 TI 蓝牙记录器记录日志、会有帮助吗?  

    e2e.ti.com/.../Communication-with-CC2564_5F00_Eval-board.zipe2e.ti.com/.../Communication-with-CC2564_5F00_GE_5F00_Board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到两个日志。 什么是 WL1837-BT 日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    我们使用 WL1837来传输 BT 数据、使用 CC256x 来接收数据。

    我很高兴告诉您、我们可以为问题找到根本原因。 问题是由我们使用的26MHz 外部振荡器引起的时钟漂移。 当我们用26MHz 的精确信号发生器替换时钟源时、问题未发生。

    我们使用的是 Abraacon LLC 的10ppm 时钟、ASDMB-26.000MHZ-LY-T、我们是否只需要将晶体用于该时钟? 请告诉我们。

    此致、
    Nethra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、关闭此问题是因为它已被电子邮件接管

    谢谢、
    Riz