请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 Thread 中讨论的其他器件: WL1837
尊敬的 TI 团队:
'
我们将 STM32xx MCU 与 CC2564B 搭配使用、用于基于蓝牙打印机的应用。
在 UART 线路上发送40-70字节大小的数据包时、我们面临蓝牙丢失问题。 当 UART 线连接到 CC2564的评估模块(及其基板)时、不会出现同样的问题。 我们最初怀疑我们的时钟很慢、我尝试从评估板点击慢时钟并将其提供给收发器、但它没有解决我们的问题。 我们的26MHz 时钟似乎具有良好的 ppm。
我们从 TI 获得了从发送器侧禁用监听器模式的反馈、并且我们实现了相同的功能。 如果您需要任何波形/日志值、请告诉我、我将与您分享。
此致、
Nethra