This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙堆栈移植- Bluetopia

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612503/porting-of-bluetooth-stack---bluetopia

主题中讨论的其他器件:CC2564MODA

您好!

我正在我的现有产品中插入 BLE 功能。 我的现有产品使用 Quectel 的 M66模块、其中包含32位 ARM7EJ-STM RISC。 我想使用 CC2564MODA 启用 BLE 功能、但了解到我需要在我的主机控制器 Quectel M66上托管 BLE 堆栈。 我已经完成了移植指南、其中建议按照平台实施 HAL.c。

能否在 Quectel 的 M66 (32位 ARM7EJ-STM RISC)模块上移植 Bluetopia 堆栈?

堆栈的大小是多少?

Vishal N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给 BT 专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    TI 只能为 此处列出的 MCU 提供支持。 如需更多支持、请访问 此链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DFZ、

    在支持的 MCU 上使用 Bluetopia 协议栈是否符合预期、我可以将其用作 GATT 客户端、对吧?

    Vishal N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    正确的、器件可以用作 GATT 客户端(如果需要、也可以用作 GATT 服务器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DFZ、

    我们是否有 HCI 命令响应协议文档? 我想调试 UART 数据包。

    以及如何将 CC2564MODA 配置为使用3线 UART? 我认为默认的 UART 设置是使用 RTC 和 CTS。

    Vishal N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用3线模式、 您需要在主函数的 HCI_DRIVER_SET_COMM_information 中使用 cp3Wire、而不是默认的 cpHCILL_RTS_CTS。 如果您能够捕获固件日志、则在控制器启动时会看到"UART 活动协议:H5协议"消息。