This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:关于 CE en-300382接收器阻塞测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612802/cc2564-about-ce-en-300382-receiver-blocking-test

器件型号:CC2564

你(们)好,先生

我们正在进行 CE  en-300382 接收器阻塞测试、不知道如何进行 CC2564软件设置。

有没有人以前有这种经验,可以分享这些信息?

有关 接收器阻塞的设置,请参阅以下附件(4.2接收器阻塞测试:第27 ~ 29页)。  

e2e.ti.com/.../4848.ER741325_5F00_R01_5F00_EN300328_5F00_Texas_5F00_CC2564MODN.pdf

感谢你的帮助

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    最好的方法是将 BT 器件连接到 CBT 测试仪。 然后 CBT 测试仪应该能够发送阻塞器等并执行 BER 测试。 当 CC2564器件处于接收模式时、这与跳频模式执行 BER 测试的方式相同。