This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650STK:CC2650 BLE 堆栈能否发送 Int16类型的数据?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/614001/starterware-cc2650stk-can-cc2650-ble-stack-transmit-int16-type-of-data

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

工具/软件:Starterware

大家好、我不熟悉 BLE、我想问几个问题:

CC2650 STK 是否可以使用 BLE Peotocol 发送 Int16类型的数据? 手机上的 evoing 应用程序是否可以接收此 Int16类型的数据?

2.智能手机能否继续与多个 CC2650 STK 信标连接并通过皮方式从这些信标获取数据流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 BLE! 是的、您可以通过 BLE 发送数据。 我建议从固定的 CC2640入门常见问题解答开始、并完成 SimpleLink Academy 实验。 可以在上述常见问题解答帖子中找到 SimpleLink Academy 链接。

    智能手机通常允许多个 BLE 连接、但确切的数字是特定于实现的。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我尝试了您推荐的资源。 我有以下问题:
    1.如果我希望 CC2650 sensortag 作为从器件向智能手机连续发送大量数据(总计10KB)(通过通知方法)、我能否将数据拆分为小数据包(20字节)并连续发送它们? BLE 中的每个连接事件是否存在数据大小限制?
    如果可以、我需要在示例项目 simple_peripheral_audio_transmitter 中修改哪些参数?