This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650STK - Code Composer 或闪存编程器问题、编译、闪存但不运行..

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/612403/ccs-cc2650stk-cc2650stk---code-composer-or-flash-programmer-problems-compile-flash-but-not-run

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

请告诉我、我收到的 CC2650STk 板上有调试套件。 但到目前为止、我没有成功 运行应用程序。

在 Code Composer 7.2/ble_sdk_2_02_01_18中   - 我有以下项目:

- bim_extflash 、从 :C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\util\bim_extflash\cc2640\ccs

- sensortag_cc2650stk_stack 、来自: C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag\ccs\stack

- sensortag_cc2650stk_app 从: c:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650stk\sensortag\ccs\app

对于 CCS,我编译了每个文件并按顺序进行刷写:bim、stack 和 app。 但是什么都没有发生,没有 LED,无法通过电话定位。

对于闪存编程器2 -我使用相同的文件以倍数闪烁、这会导致 CC2650STK 板上出现红色 LED。

请,我出了什么问题?  附加屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建 BLE Stack 2.2.1示例时、请确保在 CCS 中使用 TI ARM 编译器 v5.2.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、谢谢、但仍然一样、我刚才检查了以确保编译器5.2.6、是的。  因此、我想我没有更多的事情要做...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否像下面这样做屏幕截图来向我展示您的 ARM 编译器版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    十六进制文件位于 CCS 工作区文件夹中。 我的文件夹位于下面的这些文件夹位置。

    C:\ti\ccsv7workspace\ccs2650st_workspace\bim_extflash\FlashOnly"
    C:\ti\ccsv7workspace\ccs2650st_workspace\sensortag_cc2650stk_stack\FlashROM
    C:\ti\ccsv7workspace\ccs2650st_workspace\sensortag_cc2650stk_app\FlashOnly"

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢大家。 问题已解决。 已卸载所有 TI 产品并使用离线安装程序再次安装、

    我不n`t 原因,但它解决了问题。 立即成功编译、刷写和运行。 … )