This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540T -从 CR 切换到 BR 电池、不再工作。

Guru**** 2766135 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/613024/cc2540t---switched-from-cr-to-br-battery-no-longer-functions

主题中讨论的其他器件:CC2540T

我们在使用 CC2540T 的器件方面遇到了问题。 我们最初使用的是 CR1225电池。 我们决定切换到 BR1225、现在该器件无法正常工作。  

我们认为、原因是 BR 电池的持续漏电较少。  

CR 为0.1mA、BR 为0.03mA

对于如何轻松解决此问题而不进行重大返工、是否有任何建议? 或任何一般建议。

提前感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否详细说明您在器件不工作时具体观察到的情况? 您是否能够向器件提供所需的电流?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我对 BR 电池没有任何经验、但当电流消耗超过特定阈值时、您可能会将电压拉至 BOD 限值以下。

    正如 Jeff 所说、深入了解"器件无法正常工作"的含义会有所帮助。 也许您可以通过向 VDD 添加更多大容量电容来解决这个问题、也许不可能脱离 BR1225。

    谢谢、
    Fredrik