This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:具有 Stm32Discovery 和 CC2564MODAEM 的3线 UART (H5)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/611099/cc2564-3-wire-uart-h5-with-stm32discovery-and-cc2564modaem

器件型号:CC2564

大家好、

我想修改 HFPAG 演示程序、使之与 STM32Discovery 板一起使用3线 UART (H5)。 只需将 cp3wire 传递到 MainThread()中的 HCI_DRIVER_SET_COMM_information 并将 CTS 引脚拉至低电平就不起作用。 是否有任何可用于3线 UART 的示例代码? 或者是否有人可以将我指向相关文档?

此致、

LL

编辑:我看到 过此 帖子、但它提供的信息不多。
是否有关于此模块3线制使用的软件方面的任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给 BT 专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进一步调查了这个问题、有一些沟通、但在完成启动之前它会停止。 我稍后会附加日志文件、如果这样做有所帮助。

    编辑:使用 USE_SOFTWARE_CTS_RTS 的定义是确保发现板上演示正常运行的关键。